This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116的行为

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253526/tps2116-behavior-of-tps2116

器件型号:TPS2116

大家好、

客户有以下关于 TPS2116的问题。

1.当客户将输入从5V 更改为电池时、观察到0V 输出约为10ms~20ms。 您能告诉我们该行为是否正确吗?

2.客户还发现、当他们将 输入从5V 更改为电池时、ST 引脚没有响应。 有什么原因吗?

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong Wei Seng:

    您能否在1中提供行为的示波器示例。 和2.?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将通过电子邮件讨论此问题。

    谢谢。

    帕特里克