请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS60151 主题中讨论的其他器件: REG71050
您好、朋友:
我们正在寻找符合以下要求的电荷泵解决方案、您可以帮助进行搜索吗?
输入电压:3.8V
输出电压:5V
负载电流:10mA
尺寸:尽可能小
成本:低
我们以前使用了 TPS60151、但由于现在负载电流相当低、因此最好重新选择。
BRS
Edwin。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.