This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60151:我们正在寻找满足以下要求的电荷泵解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60151, REG71050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257887/tps60151-we-are-looking-at-a-charge-pump-solution-for-requirements-as-below

器件型号:TPS60151
主题中讨论的其他器件: REG71050

您好、朋友:  

我们正在寻找符合以下要求的电荷泵解决方案、您可以帮助进行搜索吗?

输入电压:3.8V

输出电压:5V

负载电流:10mA

尺寸:尽可能小

成本:低

 

我们以前使用了 TPS60151、但由于现在负载电流相当低、因此最好重新选择。

BRS  

Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

    请查看 REG71050。

    此致、  

    布里吉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:  

    REG71050看起来比 TPS60151旧。 cusotmer 是苹果。 REG71050是否比 TPS60151便宜且性能更出色?  

    BRS、  

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin、REG71050是由外部制造商生产的。 我们可以离线进行价格讨论。 请给我发一封电子邮件。
    谢谢你。