This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:如何计算浪涌电流的最大负载电流

Guru**** 2387670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258217/tps745-q1-how-to-calculate-maxmum-cload-for-inrush-current

器件型号:TPS745-Q1

尊敬的诸位:

我们想知道输出 Cload 的最大可接受值是多少。  

浪涌电流= ICL (输出电流限制)  

C = Cload

dV =输出电压(标称值)*0.95

DT = tSTR (启动时间)

因此、负载电流=浪涌电流*dT/dV = ICL*启动时间/Vout (NOM)*0.95 = 515mA * 200us /(3.3*0.95) V = 32.85uF

我的计算方法是否正确? 或者启动时间是否会因 Cload 增大而变化?

因此、如果 Cload 大于1uF、我无法参阅此表。 我是否应该参考建议运行条件表中的 Cout 值? Cload 应在1~220uF 范围内。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    简而言之、输出电容器的范围为1-220uF、您的数学计算方法看起来是正确的:

    可供您查找更多信息的应用手册(www.ti.com/.../slva670a.pdf)建议为您的应用使用最大浪涌电流规格。  

    使用最小电流限制规格可能很有用、但在工作台上测试时可能需要调整。  

    我们的数据表显示了一个类似的公式:

    对于您的应用、使用最小输出电容并监测浪涌电流看起来是什么样的、然后计算可帮助您将其置于可接受的范围的电容器可能会很有用。  

    其他有用的应用手册: 抑制线性稳压器浪涌 电流

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Juliette:

    抱歉、让我来澄清一下我的问题。 计算出的最大 Cload I 为32.85uF。 数据表中的最大 Cload 为220uF。 我想知道哪一个是正确的。 因为我们的设计为53.6uF

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    对不起混乱!

    最大 Cload 为220uF。 如果浪涌电流为515mA 且您希望尽可能减小该峰值、则32.85uF 是所需的最小电容。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    "如果浪涌电流为515mA、并且您希望尽可能减小该峰值、32.85uF 将是所需的最小电容。 "

    但如果 Cload 大于23.85uF、浪涌电流是否会增加并超过515mA? 如果是、它是否会导致电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    否、 我不认为这可能会导致浪涌电流触发电流限制。 您的负载电流是多少?

    此致!

    朱利耶特