This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:[咨询] TI - UCD90160A (序列发生器)警报引脚默认状态为"L"当上电序列正常运行时

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331011/ucd90160a-consultation-ti---ucd90160a-sequencer-alert-pin-default-status-is-l-when-power-up-sequence-normally-be-operated

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

您好、TI 服务团队、

我在 UCD90160A PMBALERT_N 引脚(已使用4.7K 电阻器上拉至3V SEQ VCC)上遇到了一个问题:系统上电时状态异常(检查图1下方)。

您能否帮助了解即使电源序列正常开始运行、此引脚置位的原因(图2下的检查)?

非常感谢。

图1:

图2:

此致、

L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    PMBUS_ALERT 是 UCD 看到的任何事件的指示器、不仅是电源事件、而且是通信事件的指示器。  

    根据快照、 您遇到了 I2C 通信故障、这就是该引脚被拉低的原因。

    但它不会影响顺序。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我注意到您提到的结果与 I2C 通信相关。

    所有电源轨都正常运行、开始时只有通信问题、我需要清除记录的故障(图1)以将"PMBALERT_N"从 L 取消置位至 H 电平(图2)

    (1)系统在开始启动时是否有任何默认的 I2C/SMBus (如先天性缺陷)通信问题?

    (2)当电源轨全部正常时、如何防止在开始时 UCD90160A 中出现此类 CML 故障日志?

    非常感谢。

    图1:

    图2:

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1. 这主要是主机造成的,而 UCD 对此没有控制。

    2.这是状态而不是故障日志(不在 NVM 中),您可以发出 Clear status (0x03)命令来清除状态。  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    但是、我们在具有 ALERT_N 信号的其他元件中具有相同的设计、SDA/SCL 都上拉至 P3V3、后者是与 UCD90160A 相同的电压源、而且它们不会将 ALERT_N 信号置为 L、UCD90160A 中是否有任何其他设计要求(HW / FW)我没有注意到?

    2.好的,明白了,如果我们有这个默认的生效值,主机可以发出清除状态(0x03h)命令,将该 ALERT_N 复位为 H。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这种状态与软件相关、而不是与硬件相关。

    必须调试软件。  

    此致

    颐和   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    对于 软件调试、您的意思是修复 UCD90160 (A)中的配置文件或我系统中的固件设置。

    不过、我一开始不会在系统上连接任何主机、但日志中仍会出现 CML 故障、并导致 ALERT_N 引脚置位。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我是说您的主机 I2C 软件。

    请阐明 CML 故障的类型。 CML 中嵌入了许多故障。

    如果您没有主机、则不能指望总线上有任何 I2C 通信。 您是否探测了 SCL/SDA?

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    不可以、因为我们在其他 IC 中都使用相同的设计进行 I2C 通信、所以我想知道开头的 UCD90160 (A)中是否存在默认的通信问题。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在 UCD90160中不会出现此类问题。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您能详细介绍一下03h REG, CLEAR FAULT COMMAND 吗?

    我在数据表(slua815b)中看到了一些说明、UCD90160 (a)不支持 SMBALERT_N 掩码功能。

    您是否可以在上电后帮助与 EVBoard 核实此 ALERT 引脚(SMBALERT_N)的状态?

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    UCD90160不支持 SMBALERT_MASK、但它与您观察到的情况无关

    我们在 EVM 上不存在此问题。

    最好在上电期间探测 SCL/SDA。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    明白了、谢谢。

    我将尝试调查相同 I2C 总线路径上的其他器件、这些器件可能会影响 UCD90160 (A)。

    关于故障、我想再次确认的一点是、 当故障被03h (清除故障命令)清除到 UCD90160 (A)时、它不会让器件重新启动、对吧?

    它应该打开 UCD90160 (A)电源或使用重试模式再次重新启动电源轨,对吧?

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    否、清除故障只是为了清除状态、而不会重新启动。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    已在 UCD90160 (A)中获得有关故障清除函数的注释。

    非常感谢。

    此致、

    L·P·雷