This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 服务团队、
我在 UCD90160A PMBALERT_N 引脚(已使用4.7K 电阻器上拉至3V SEQ VCC)上遇到了一个问题:系统上电时状态异常(检查图1下方)。
您能否帮助了解即使电源序列正常开始运行、此引脚置位的原因(图2下的检查)?
非常感谢。
图1:
图2:
此致、
L·P·雷
您好、Yihe、
我注意到您提到的结果与 I2C 通信相关。
所有电源轨都正常运行、开始时只有通信问题、我需要清除记录的故障(图1)以将"PMBALERT_N"从 L 取消置位至 H 电平(图2)。
(1)系统在开始启动时是否有任何默认的 I2C/SMBus (如先天性缺陷)通信问题?
(2)当电源轨全部正常时、如何防止在开始时 UCD90160A 中出现此类 CML 故障日志?
非常感谢。
图1:
图2:
此致、
L·P·雷
您好
1. 这主要是主机造成的,而 UCD 对此没有控制。
2.这是状态而不是故障日志(不在 NVM 中),您可以发出 Clear status (0x03)命令来清除状态。
此致
颐和
您好、Yihe、
但是、我们在具有 ALERT_N 信号的其他元件中具有相同的设计、SDA/SCL 都上拉至 P3V3、后者是与 UCD90160A 相同的电压源、而且它们不会将 ALERT_N 信号置为 L、UCD90160A 中是否有任何其他设计要求(HW / FW)我没有注意到?
2.好的,明白了,如果我们有这个默认的生效值,主机可以发出清除状态(0x03h)命令,将该 ALERT_N 复位为 H。
谢谢。
此致、
L·P·雷
您好
我是说您的主机 I2C 软件。
请阐明 CML 故障的类型。 CML 中嵌入了许多故障。
如果您没有主机、则不能指望总线上有任何 I2C 通信。 您是否探测了 SCL/SDA?
此致
颐和
您好、Yihe、
不可以、因为我们在其他 IC 中都使用相同的设计进行 I2C 通信、所以我想知道开头的 UCD90160 (A)中是否存在默认的通信问题。
谢谢。
此致、
L·P·雷
您好
在 UCD90160中不会出现此类问题。
此致
颐和
您好、Yihe、
已在 UCD90160 (A)中获得有关故障清除函数的注释。
非常感谢。
此致、
L·P·雷