主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们在产品中使用了这种电池监控器、在许多设备上、我用新的黄金映像再次刷新了 IC。 有一小部分器件具有较低的未补偿满容量、最多比 Qmax 低30%、并且 SOC 与平均电压的建议值不接近(过高或过低)(如多日可见)。 我使用 uC 通过 I2C 重置电池监控器、数据大幅跳跃。 然后、我连续反复地对其进行重置、并看到更多跳跃。
剩余电量/满电量= SOC (补偿值和未补偿值相似)、条件为电压和平均电流
3885/17794 = 7.5V 和-179 mA (最早)时为22%
4351/18595 =在7.59V 和113 mA 下为24%
18714/18714 = 7.56V 和-179 mA 时为100%
7204/18656 = 7.52V 和-174 mA 时为39%
11613/18654 = 7.48V 和-179 mA (最新)时为63%
这怎么可能呢? 充电很快开始生效、但从39变为63发生在连续放电期间。 重申一下、在大多数器件/IC 上、SOC 非常稳定并与电压非常一致、但在少数情况下、SOC 中存在差异、该差异在复位期间发生变化。 然后、当我再次复位时、它会对 SOC 做出大量更改。 如果重置/断电或重新刷新后首次猜测 SOC 是否可疑、则是否应重置器件一次? 是否存在应避免重置的情况?