主题中讨论的其他器件: BQ25798
您好
开发出符合 BQ25792的客户设计。
电池充满电后、充电停止、电池未关闭。 仍有38mA 电流输出。 在有些情况下、电池在充电停止后具有1mA 的泄漏电流。 是否可以通过测量以下两种现象的信号来检测任何问题? 当充电停止时、SYS 电压将从等于电池电压的值跳到比电池电压高0.6V 的值。 这是否正常?
这两种现象下 SW1、SW2、V_bat 和 V_SYS 的测量波形如下:
1.充电后的漏电流1mA 波形:


2、充电终止后漏电流为38mA。 测量时、电池电压和 SYS 电压与上图类似、也比图高0.6V。
SW1和 SW2的异常波形如下:

请帮助检查它。
谢谢
星形













。 




。 为什么它打开了? 

开启。 为什么? 我不建议这样做。