This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101H:BQ25101H 不会提供输出电压来为电池充电

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329940/bq25101h-bq25101h-not-giving-output-voltage-to-charge-battery

器件型号:BQ25101H

大家好!

我正在使用 BQ25101H 充电 IC 为我的锂聚合物电池充电。 但在某些器件中、任何随机时间都会导致 IC 充电停止提供输出电压、因此无法为电池充电。

该器件通过微型 USB 电源获得输入电源、并且电路具有反向连接保护和 ESD 保护、尽管用户提供反向电源的可能性较小。

根据我的观察、尽管用于充电电池的输出电压没有增加、并且充电电流引脚上的电压为0V、但器件的物理状态良好。

我将电路的图像附加在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时 TS 引脚电压是多少?

    输出电压和 CHG/电压究竟是多少? 您说它"停止提供输出电压"、但"用于为电池充电的输出电压没有增加。" 观察结果不同、因为其中一个不提供输出电压、而另一个提供输出电压。 CHG/引脚上的低电平表示正在充电。

    电池是如何连接到充电器的? 即使充电停止、OUT 引脚上仍应存在电池电压。 否则、保护器必须已关闭到充电器的路径。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的回应和道歉无法回复.

    TS 引脚的输出电压为3.64V。  

    我的意思是说、连接到充电器后电池电压不会增加、因此 输出引脚上的电压是恒定的(与电池电压相同)。 我使用柔性 PCB、上面焊接了柔性电池。  

    我希望我能给你更多的意见,请告诉我,如果你能有任何可能的这种行为。  

    此致、

    R·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronit、

    如果将 TS 电压降低到正常范围、会发生什么情况? 您现在似乎在 TTDM 中。 您可能点击了安全计时器。 CHG/引脚现在正在做什么?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔