This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:HCFET:不自动从预充电转换到充电

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333319/bq78350-hcfet-transition-from-precharge-to-charge-is-not-automatic

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76920

您好!

我们有一个基于 bq78350R2的电池组、其中我们使用 HCFET 功能来控制充电模式或放电模式。

当电池处于 PRECHARGE 区域时、在 CHARGE 模式下会出现问题。

当我们将电池设置为 CHARGE 模式时、我们会发送值为5的 HFET 命令、这意味着允许充电(位0) 和预充电(位2)(以适用的情况为准)。

当 电池处于预充电状态并达到阈值停止时、我们会注意到预充电 FET 开启、但我们不会看到充电 FET 自动开启、除非我们再次发出 HCTET 命令。 但问题是、如果我们的速度不够快、我们可能会让某些充电器产生困惑、在一段时间内、它们看到电池不接受任何充电。

 在 HCFET 模式下、是否有权在预充电和充电之间实现平稳且自动转换的权变措施?

提前感谢

彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机 FET 控制功能不会停止保护。 您仍需要配置保护功能以在需要时启用 CHGFET。 请检查 TRM 中对 xchg 的所有引用、并查找您的配置和系统状态、以确保在您需要 CHG FET 导通时未设置 xchg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的快速回复。

    我确认当电池达到预充电结束并准备好进入正常充电模式时 xchg 已关闭、因此很显然、在我们的情况下没有保护条件来阻止正常充电。

    你有任何想法为什么过渡不是自动和顺利?

    谢谢、Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    我们仍在研究这个问题、请允许我们花点时间。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在启用 CHG FET 且 xCHG = 0的情况下开启主机控制、那么电量监测计不会关闭 CHG FET。 我检查了固件代码以进行验证、因此我的答案基于代码分析、而不仅仅是读取 TRM。

    如果主机 FET 控制命令将 CHG FET 打开、并且如果没有任何其他保护原因使 CHG FET 关闭、则 CHG FET 将打开。 是否有显示行为的日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    "我要你帮我,我要你帮我舔一舔。"

    我将在 PRECHARGE 中设置电池低电量、然后向 HFET 发送值为5 (允许 PCH 和 f CHG)的值、并向其提供记录相关状态的电荷、我将向您展示。

    请保持联系

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将等待您的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、请查看所获得的 fom bqstudio 的日志文件。

    请注意:

    -开始充电之前, 我发送了 HCTFET 5来启用充电和预充电。
    -由于低电芯电压导致启用了 PCH
    -电池具有 IPSCALING 与系数10所以你读取16mA 但在现实中它是160mA
    - PCHG 阈值设置为2600mV、chargin Voltage low 设置为2700mV、chargin V hysteresis 为0mV、因此当所有电池都高于2700mV 时、它应该停止预充电
    -充电器是一个调节到~29V 的电源(电池组是7S ),所以它应该继续充电,如果 FET 允许,但它不像你可以 see.e2e.ti.com/.../bq78350_5F00_HCFET_5F00_PCH.log

    有什么想法吗?

    谢谢、Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志文件显示电量监测计 FW 会导通 FET。 请检查 bq76920 CHG 引脚上的电压以排除 FET 栅极驱动器问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会的。

    彼得罗