主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76920
您好!
我们有一个基于 bq78350R2的电池组、其中我们使用 HCFET 功能来控制充电模式或放电模式。
当电池处于 PRECHARGE 区域时、在 CHARGE 模式下会出现问题。
当我们将电池设置为 CHARGE 模式时、我们会发送值为5的 HFET 命令、这意味着允许充电(位0) 和预充电(位2)(以适用的情况为准)。
当 电池处于预充电状态并达到阈值停止时、我们会注意到预充电 FET 开启、但我们不会看到充电 FET 自动开启、除非我们再次发出 HCTET 命令。 但问题是、如果我们的速度不够快、我们可能会让某些充电器产生困惑、在一段时间内、它们看到电池不接受任何充电。
在 HCFET 模式下、是否有权在预充电和充电之间实现平稳且自动转换的权变措施?
提前感谢
彼得罗