Other Parts Discussed in Thread: LP5012EVM, LP5012, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5012EVM 主题中讨论的其他器件: LP5012、 USB2ANY
您能否帮助解决尝试使用 LP5012EVM 和 GUI 的客户报告的问题? 提前感谢!
- 我们已从 TI 网站下载最新版本的 LP5012 GUI、 (Setup_lp50-1.1.1_EVM)。 我们能够将 USB2ANY 与计算机连接、它还能够检测 LP5012 EVM、但我们无法对寄存器进行读取和写入。
- 我们还下载了 USB2ANY 驱动程序(V2.8)、USB Explorer 能够连接和配置 USB2ANY 适配器、但它未连接 LP50 GUI (最新版本)。 GUI 要求将固件升级到版本3.0.0.7。 将固件升级到版本3.0.0.7后、我们可以使用 GUI 进行连接、但根据第1点发现了相同问题。
哪个版本的 USB2ANY 固件支持 LP50 GUI (最新版本)和 LP5012EVM 板?
- 我们已经在论坛上查询了解决方案,但仍然 没有解决方案:
- 我们还尝试了所有可能的从器件地址- 0x28、0x29、0x2A、0x2B (8位从器件地址)、还尝试了7位地址(0x14)、但无法访问寄存器。
附加了错误日志页面,FYR..
我们已尝试了一切可能的解决方案、以使 LED 基于寄存器发光、但没有积极效果。 请你指导我们解决这个问题。 如果可能、让我们打电话并通过屏幕共享进行讨论。