This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:GUI 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012EVM, LP5012, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256563/lp5012evm-issue-with-gui

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件: LP5012USB2ANY

您能否帮助解决尝试使用 LP5012EVM 和 GUI 的客户报告的问题?  提前感谢!

  1. 我们已从 TI 网站下载最新版本的 LP5012 GUI、 (Setup_lp50-1.1.1_EVM)。 我们能够将 USB2ANY 与计算机连接、它还能够检测 LP5012 EVM、但我们无法对寄存器进行读取和写入。  

 

  1. 我们还下载了 USB2ANY 驱动程序(V2.8)、USB Explorer 能够连接和配置 USB2ANY 适配器、但它未连接 LP50 GUI (最新版本)。 GUI 要求将固件升级到版本3.0.0.7。 将固件升级到版本3.0.0.7后、我们可以使用 GUI 进行连接、但根据第1点发现了相同问题。  

哪个版本的 USB2ANY 固件支持 LP50 GUI (最新版本)和 LP5012EVM 板?

 

  1. 我们已经在论坛上查询了解决方案,但仍然 没有解决方案:

 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993253/lp5012evm-lp50evm-gui-error  

 

  1. 我们还尝试了所有可能的从器件地址- 0x28、0x29、0x2A、0x2B (8位从器件地址)、还尝试了7位地址(0x14)、但无法访问寄存器。

附加了错误日志页面,FYR..

 

我们已尝试了一切可能的解决方案、以使 LED 基于寄存器发光、但没有积极效果。 请你指导我们解决这个问题。 如果可能、让我们打电话并通过屏幕共享进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

      请通过以下链接下载最新版本的 GUI、然后重试。 问题在于 GUI 发送了错误的命令、您可以尝试捕获 SDA 和 SCL 信号。

       Setup_lp50-1.1.1_EVM.exe

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    请注意 I2C 从机地址 为0x14。

    BR、Jared