This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:LM5012最大导通时间和 SW 引脚电压额定值。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249711/lm5012-lm5012-maximum-on-time-and-sw-pin-voltage-rating

器件型号:LM5012
主题中讨论的其他器件: LM5013
在理解 LM5012的以下两个方面时需要帮助才能实现良好的设计。  
1.表中最大可编程导通时间(1000nS)的重要性  7.4.由于1000ns 是建议运行条件下的最大 TON 时间(表7.3)。而在电气特性表1.5中、所述特定输入电压条件下的 Ton1为2550ns、超出了建议运行条件。  
而在我们的应用中、根据数据表中建议的计算结果(例如、第13页中的 eq:3)、Ton 为1350ns。是否可以超过1000nS。  
2. 由于此拓扑为非同步降压拓扑,因此需要将二极管放置在引脚8 (SW)和引脚1 (GND)之间。 由于二极管将在关断期间导通、因此引脚8 (SW)将相对引脚8 (GND)产生二极管的负正向偏置电压。 正如表7.3中建议的那样、建议的 SW 引脚电压为-0.3V、而绝对最大值为-1.5V。    限制外部二极管的选择。  
请针对上述问题提供建议/解决方案。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    1.是的,推荐表与绝对最大值表有所不同。 如果需要、则可以将 Ton 设置为2550nS、但不建议这样做。 这与超过器件的绝对最大值(例如、将器件暴露于200V)稍有不同、因为这会导致器件发生故障。 您的应用应该需要1350nS。

    2.此器件使用二极管仿真模式来提高效率并限制 SW 上的负电流。 如果您有任何二极管需要测试、则始终可以更换 EVM 上的二极管、或使用 EVM 使用的二极管。

    https://www.ti.com/tool/LM5013-Q1EVM

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的澄清、

    最好能多解释一点二极管仿真、或者提供相关的应用手册或文档。

    根据我的知识、二极管仿真用于关闭下 MOSFET 以停止向 SW 引脚提供负电流、而我的问题是上 MOSFET 关断期间的二极管正向电压。  我将使用肖特基二极管、其内部正向压降为0.4V。 因为 在关断期间 SW 引脚将具有-(0.4 + I*(Rdiode))电压、该电压高于-0.3V。  

    而 EVM 使用 V8P12-M3/86A 肖特基二极管、其内部压降为0.59V 至0.77V。 SW 引脚会出现相同的负电压、高于额定电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    这是轻负载条件下 SW 电压的示波器屏幕截图。 此处、SW 电压不会低于-0.3V 建议阈值。

    如果您有问题、我建议在负载条件下自行选择使用您选择的二极管来试用 EVM、并查看是否满足负电压。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢快速响应。 请查看以下应用手册、了解 SW 引脚电压。 如图 4.  在同步降压转换器中、开关时 SW 节点处的电压约为0.6V。 而 LM5012是二极管电压更高的非同步拓扑。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf?ts = 1689827959562&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    在器件 开关 运行期间、SW 上的负电压通常小于-0.3V、 因为低侧 FET 体二极管 在死区时间内导通。  但  强制设置为 SW 的持续低于-0.3V 的负电压 可能会 损坏  FET、这不是建议的、也不在数据表中列出。

    您发布的应用手册描述了该现象。 该参数也应适用于  LM5012等非同步器件。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我正在尝试仿真该电路并分析 TI PSpice 中的 SW 引脚电压。 我无法找到肖特基二极管。 您能否为我提供低压肖特基二极管、以便我可以仿真和验证相同的内容。 根据在40V 输入12V 1.5A 输出时的理论分析、二极管在关断时间内导通的时间很长、并且二极管上的压降超过0.5V。 这将损坏 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    TI 的 PSPICE 中没有这种器件的模型。 此外、我认为仿真不能证明或否定软件暴露于-0.3V 以下电压时器件会损坏。 同样、在开关周期中、它仅短暂暴露在外、因此应该没问题。

    如果您订购了 EVM 并希望使用设计中希望使用的二极管进行测试、我将非常乐意为您提供帮助。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    仿真的目的是在二极管导通时检查二极管电压。 我认为二极管电压将超过0.3V、这会损坏 IC。  

    有一个 LM5013模型与之同一系列、与 SW 引脚的额定值相同、并在 PSpice for TI 上可用的恒定导通时间下工作。 而提供的肖特基二极管则不可用。  

    因为肖特基模型 是通过邮件提供给某些用户的、如该线程所示。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1051102/pspice-for-ti-lm5122-and-schottky-diode-for-simulation

    您能给我提供肖特基的模型吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我在网上找到了一个偶基二极管模型库、但您需要自己将其导入 SPICE 中。

    e2e.ti.com/.../rb558va150.lib

    交流电压短暂下降至-0.3V 以下应该没问题。 它仅在长时间暴露于小于-0.3V 的直流电压后才会损坏。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我已经完成了仿真、 对于 EVM 中使用的二极管 V8P12-M3/86A、在300 kHz (LM5013)下、二极管在2.5安培时的电压是0.5V。 因为这超出了建议的限制。  

    请自行检查、我可以邮件给您发送相同的 PSPICE 仿真文件。  

    在 V8P12-M3/86A 数据表中、我们可以清楚地看到、二极管电压将超过0.3V、而 SW 引脚的 电压将低于-0.3V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    应该可以是-0.5V、因为如果施加负直流电压、体二极管会损坏。 如果这会引起问题、我建议改用同步降压稳压器。

    谢谢。
    安德鲁