请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740-Q1 我想设计一个双开关反激式(400V-15V 1.5A)、我已经设计出了 IC UCC28740-Q1、但此 IC 的最大开关频率为100kHz、我们需要更高的开关频率。 您可以建议任何替代的 IC 吗? 或者、您是否建议可以使用辅助绕组对低电压输入 IC 进行上电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想设计一个双开关反激式(400V-15V 1.5A)、我已经设计出了 IC UCC28740-Q1、但此 IC 的最大开关频率为100kHz、我们需要更高的开关频率。 您可以建议任何替代的 IC 吗? 或者、您是否建议可以使用辅助绕组对低电压输入 IC 进行上电。