This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:UCC28740-Q1的替代 IC

Guru**** 2510235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257883/ucc28740-q1-alternate-ic-for-ucc28740-q1

器件型号:UCC28740-Q1

我想设计一个双开关反激式(400V-15V 1.5A)、我已经设计出了 IC UCC28740-Q1、但此 IC 的最大开关频率为100kHz、我们需要更高的开关频率。 您可以建议任何替代的 IC 吗? 或者、您是否建议可以使用辅助绕组对低电压输入 IC 进行上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    遗憾的是、这是我们针对 DCM 反激式拓扑拥有的最高频率。 CCM 反激式器件是否也适合您的设计?  

    此致、

    亚历克西斯