This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:VBIAS (SW)

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257815/lm34936-vbias-sw

器件型号:LM34936

尊敬的支持团队:
请告诉我 VBIAS (SW)的含义。

这是否意味着当 TYP 小于8V 时、不接受偏置输入?
或者、这是否意味着我们需要8V 输入来为 VVCC (VIN)生成7.35V 的电压?

我要确认与下一句的一致性。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    这是 Vcc 将由 BIAS 引脚供电的电平。

    因此电源切换到 BIAS 引脚而不是 VIN 的电平。

    此致、

     斯特凡