This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:应用自定义工具7.0.4:生成文件的用途

Guru**** 2609655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258060/tps25750-application-customization-tool-7-0-4-purposes-of-generated-files

器件型号:TPS25750

在当前版本中、该工具可以生成三种类型的文件:

  • 低区二进制文件
  • 全闪存二进制文件
  • VIF 文件

根据我目前的理解、它们的用途是:

  • 低区适用于使用 PBM 从主机 MCU 加载配置时
  • 完整闪存二进制文件与 EEPROM 配合使用
  • VIF 与配置常规 USB 数据绑定

我的理解是否正确? 是否有其他说明需要添加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、早上好、

    您在前两个点正确。

    为了提供有关 ViF 的更多详细信息、以下是 USB-IF 的供应商信息文件规范的一些摘录:

    "为了加快支持 USB 的合格产品的合规性测试流程、产品供应商需要提供一个或多个供应商信息文件(VIF)来详细描述待测试的产品。 每种明显不同的配置都需要一个 VIF。
    注意:一个需要多个 VIF 的产品的示例是、该产品可以在有外部电源和无外部电源的情况下都能正常工作。 在这种情况下、供应商需要提供两个 VIF。"

    "供应商信息文件是一个 UTF-8编码的 XML 1.0文档、符合附录 A 中给出的 XML 1.0架构定义(XSD)。如果本节中的非正式描述与 XSD 之间发生冲突、XSD 应优先。
    供应商信息文件描述了包含一个或多个组件的单个合格产品。 组件可以是端口、电缆或中继器。 有效的 VIF 应包含单根电缆、单个中继器或1个或多个端口。"

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,现在很清楚。