大家好!
我正在使用 UCC28019执行一个 PFC 升压。 负载约为800W。 但电压达到400V。 输入电流有失真。 您能建议如何解决此问题吗? 我将附上原理图和波形、


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sachin:
感谢您查询 UCC28019。
1.感测电阻在800W 功率下似乎错误。 计算显示约为30m Ω、但原理图显示错误的值。
2.电压需要调节。 请参阅随附的 Excel。
3.输出电容需要增加。
如果您有任何问题、请告知我们、并在做出这些更改后了解您的观察结果。
此致、
哈里什

Harish、您好!
谢谢。 现在系统正在运行。 是由探头产生的输入电流噪声(绿色波形)(我将使用 Keysight 的70kHz 带宽钳位探头)。 如何降低噪声。
实际使用的补偿器值是
|
Cvsense = c24 |
1000pF |
|
Cicomp=c19 |
1000pF |
|
Cvcomp=c25 |
10 μ F |
|
Rvcomp=R23 |
13k |
|
Cvcomp=c23 |
1 μ F |
|
Rvins2=R25 |
100k |
|
CVINS=C20 |
33,000pF |
|
Rfb2=R24 |
12.5k |
此致
尊敬的 Sachin:
从共享的初始波形来看、信号看起来良好。 也尝试使用 BW Limit 进行检查。 可能是由于探头拾取以及大环路(由于钳位型探头)造成的
下面的电流探头系列应该很好、如果您使用的是与此类似的任何器件、则应该可以使用此类器件探测电流
https://prc.keysight.com/Content/PDF_Files/5989-6432EN.pdf
此致、
哈里什
Harish、您好!
大多数问题已经得到解决。
但是、当我将负载增加到1600W 时。 系统在稳定状态下工作、但电流峰值存在失真。 原因是电感器饱和或补偿器问题。 电流传感器为0.025 (正如 Excel 中的建议、启动电压大约为125V)
当我尝试立即接通时、电流感应电阻器和 RVINS 电阻器以及 IC 会损坏。 如何增加软启动时间。 目前、我将单独打开偏置电源。 然后打开输入电源。
此外、PF 大约为0.97、可以做的是将 PF 增加大约为0.99。 是由于自动变压器用于手动增大输入电压的阻抗导致的。

尊敬的 Sachin:
必须根据您的系统设计所适用的功率级别选择感测电阻器。 您通知了800W、您使用的值似乎很好。 但现在您说是1600W、则肯定必须将感应电阻器降低到0.014欧姆、通过将该值馈送到工具中可轻松看出这一点。 因此、您的电流被钳制。
PFC 有一种启动序列。 通常、您会开启交流输入电压、开启浪涌电流限制继电器、并最终开启控制器。 请确保具有正确的电源时序、否则您会最终遭受损坏。
此致、
哈里什