This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:UCC28019

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255657/ucc28019-ucc28019

器件型号:UCC28019

大家好!

我正在使用 UCC28019执行一个 PFC 升压。 负载约为800W。 但电压达到400V。 输入电流有失真。 您能建议如何解决此问题吗? 我将附上原理图和波形、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您查询 UCC28019。

    1.感测电阻在800W 功率下似乎错误。 计算显示约为30m Ω、但原理图显示错误的值。

    2.电压需要调节。 请参阅随附的 Excel。

    3.输出电容需要增加。

    如果您有任何问题、请告知我们、并在做出这些更改后了解您的观察结果。

    此致、

    哈里什

    e2e.ti.com/.../3404.sluc069e.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了元件的值、如新原理图所示。 电流略有改善、 没有电 压调节。 我无法将探头连接到 Vcomp 和 ICOMP 引脚、因为它会立即影响系统输出、即使通过自耦变压器缓慢增加输出也是如此。  

    黄色信号(输入电压)、蓝色信号(电感电流)、绿色信号(输入电流)、红色信号(输出电压)。

    可以采取哪些措施来改进控制过程。 以及在硬件中进行补偿器调优的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sachin

    请参阅原理图的第33至40页、其中详细介绍了补偿器设计过程。

    此外、我仍然看到原理图显示了与我随附的 Excel 计算器建议的值对应的补偿值。 请使用推荐值。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!  

    谢谢。 现在系统正在运行。 是由探头产生的输入电流噪声(绿色波形)(我将使用 Keysight 的70kHz 带宽钳位探头)。 如何降低噪声。

    实际使用的补偿器值是

    Cvsense = c24

    1000pF

    Cicomp=c19

    1000pF

    Cvcomp=c25

    10 μ F

    Rvcomp=R23

    13k

    Cvcomp=c23

    1 μ F

    Rvins2=R25

    100k

    CVINS=C20

    33,000pF

    Rfb2=R24

    12.5k

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    从共享的初始波形来看、信号看起来良好。  也尝试使用 BW Limit 进行检查。 可能是由于探头拾取以及大环路(由于钳位型探头)造成的

    下面的电流探头系列应该很好、如果您使用的是与此类似的任何器件、则应该可以使用此类器件探测电流

    https://prc.keysight.com/Content/PDF_Files/5989-6432EN.pdf

    此致、

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    大多数问题已经得到解决。

    但是、当我将负载增加到1600W 时。 系统在稳定状态下工作、但电流峰值存在失真。 原因是电感器饱和或补偿器问题。 电流传感器为0.025 (正如 Excel 中的建议、启动电压大约为125V)

    当我尝试立即接通时、电流感应电阻器和 RVINS 电阻器以及 IC 会损坏。 如何增加软启动时间。 目前、我将单独打开偏置电源。 然后打开输入电源。

    此外、PF 大约为0.97、可以做的是将 PF 增加大约为0.99。 是由于自动变压器用于手动增大输入电压的阻抗导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    必须根据您的系统设计所适用的功率级别选择感测电阻器。 您通知了800W、您使用的值似乎很好。 但现在您说是1600W、则肯定必须将感应电阻器降低到0.014欧姆、通过将该值馈送到工具中可轻松看出这一点。 因此、您的电流被钳制。  

    PFC 有一种启动序列。 通常、您会开启交流输入电压、开启浪涌电流限制继电器、并最终开启控制器。 请确保具有正确的电源时序、否则您会最终遭受损坏。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!  

    感谢您的答复。 您能为浪涌电流限制继电器提供任何参考吗、或者 NTC 足以满足此要求吗? 我 认为 Excel 工具中获得的电流检测电阻值是由启动电压导致的。 如果我们将启动电压增加到150V、建议的检测电阻达到0.025。 因此、我认为在230V 电压下不应该出现 Rsense 问题、