This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:输出被钳位到 VEE2

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256839/iso5852s-output-clamped-to-vee2

器件型号:ISO5852S

我将 测试 ISO5852S 驱动器、以将6kW IGBT 降压转换器中的等效 NCD57000 (onsemi)替换为40kHz 的频率开关。

当我将 PWM 信号应用到输入时、输出始终保持为 VEE2。  

我说使用 NCD57000 (外引脚兼容)时不存在此问题(相同电路板、相同条件)

我总结一下我执行的测试。

1) 1)我将 ISO5852S 驱动器安装在"原始"的 PCB 板中、并通过示波器信号发生器应用了 PWM。 在这种情况下,我没有问题。

2) 2)我在 PCB 板上安装了该组件、该组件还与其他组件(微控制器、逻辑门等)组装在一起。 如果我向驱动器输入施加信号、则输出始终保持在-5V (VEE2)、即使输入信号正确、也没有切换。
注意:如果我在这个 PCB 板上安装 NCD57000、这将正常工作。

因为事情"不累加"我继续进行这三个测试:
1) 1)断开微控制器输出并连接信号发生器来代替微控制器输出(OUTL 原理图点)、在这种情况下、驱动器不工作。
2) 2)绕过逻辑门直接连接到驱动器输入的微控制器输出、这样做不起作用。
3) 3)删除了或非逻辑门并将信号发生器(DRV OUTL 点原理图)直接连接到驱动器输入、这使我处于与"原始"PCB 板上的测试条件类似的条件下。 这样、驱动程序就能正常工作。

我真的无法解释这种现象、因为在所有情况下、我都 正确测量驱动器的 IN+、IN-、FLT、RDY、RST 信号。

由于生成 PWM 的源的类型和/或源和驱动器输入之间存在组件、这似乎是一个问题。 是否存在与产生 PWM 的源可以提供的电流相关的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您的联系。 您能否提供以下信息:

    1.驱动器引脚而不是 MCU 输出端的 IN+和 IN-电压。

    2. FLT 和 RDY 引脚状态或波形。

    3. DESAT 引脚的电压、确保 DESAT 引脚连接到 IGBT 电源模块。

    4.确保所有引脚都正确焊接在主板上、并测量每个引脚的电压、以确保主板上没有短路。

    5.确保微控制器和输入端之间的元件连接正确。

    您能指定以下信号是什么吗?

    当 OC_FAULT 引脚变为高电平、OUTH 和 OUTL 都变为低电平时、检查 OC_FAULT 引脚的状态也是不错的做法。

    请告诉我这是否起作用。 我们随时来进行调试并帮助解决该问题。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的答复。  我逐点报告要求提供的信息:

    1) 1) IN+是3.3V 的 PWM 信号、IN-连接到 GND、附加了信号照片

    2) FLT 为3.3V、RDY 为3.3V、RESET 为 GND、 附加了信号照片

    3) DESAT 连接到 IGBT 电源模块、附加了 信号照片

    4) 4)经过检查、我还尝试了其他 IC 驱动程序来验证问题是否不是来自单个集成电路

    5)见第4点

     

    OUTH、OUTL 是用于生成 PWM 的 MCU 的输出

    DRV_OUTL、Drv_OUTH 是驱动器的输入(IN+)

    OC_FAULT 是在过流情况下锁定 PWM 的信号、可立即锁定 从微控制器到驱动器的 PWM 信号。

    C1故障、C3 IN+、C4 VGS

    C1就绪、C3 IN+、C4 VGS

    C1复位、C3 IN+、C4 VGS

    C1 DESAT、C3 IN+、C4 VGS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您的跟进。  在波形中、RST 信号为低电平、但若要驱动器工作、RST 信号需要为高电平。  

    请告诉我这是否有效。

    此致!

    Pratik.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位引脚上有一个错误、我一直与 NCD57000进行比较。 RESET 为低电平的事实似乎不会影响后者、而 ISO5852S 实际上会在复位为低电平时使内部逻辑保持禁用状态。

    你这么多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 很乐意为您提供帮助!

    此致!

    普拉蒂克