我将 测试 ISO5852S 驱动器、以将6kW IGBT 降压转换器中的等效 NCD57000 (onsemi)替换为40kHz 的频率开关。
当我将 PWM 信号应用到输入时、输出始终保持为 VEE2。
我说使用 NCD57000 (外引脚兼容)时不存在此问题(相同电路板、相同条件)
我总结一下我执行的测试。
1) 1)我将 ISO5852S 驱动器安装在"原始"的 PCB 板中、并通过示波器信号发生器应用了 PWM。 在这种情况下,我没有问题。
2) 2)我在 PCB 板上安装了该组件、该组件还与其他组件(微控制器、逻辑门等)组装在一起。 如果我向驱动器输入施加信号、则输出始终保持在-5V (VEE2)、即使输入信号正确、也没有切换。
注意:如果我在这个 PCB 板上安装 NCD57000、这将正常工作。
因为事情"不累加"我继续进行这三个测试:
1) 1)断开微控制器输出并连接信号发生器来代替微控制器输出(OUTL 原理图点)、在这种情况下、驱动器不工作。
2) 2)绕过逻辑门直接连接到驱动器输入的微控制器输出、这样做不起作用。
3) 3)删除了或非逻辑门并将信号发生器(DRV OUTL 点原理图)直接连接到驱动器输入、这使我处于与"原始"PCB 板上的测试条件类似的条件下。 这样、驱动程序就能正常工作。
我真的无法解释这种现象、因为在所有情况下、我都 正确测量驱动器的 IN+、IN-、FLT、RDY、RST 信号。
由于生成 PWM 的源的类型和/或源和驱动器输入之间存在组件、这似乎是一个问题。 是否存在与产生 PWM 的源可以提供的电流相关的问题?