This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:RTRIP 电阻器设计咨询

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256888/tps548a20-rtrip-resistor-design-inquiry

器件型号:TPS548A20

您好!

我的客户在他们设计的 TPS548A20的下面链接中遇到了问题。

 - https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230796/tps548a20-device-failure-history/4651108

最近、他们在 Rtrip 电阻器数据表中发现了以下建议。

他们设计的 TPS548A20超出此范围、使用的是68.1K (R2093)。

Q1)为何电阻范围受限?

Q2)使用此范围之外的值时会出现什么症状?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    让我看看这个问题,我会在今天结束时回复。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    Unknown 说:
    q1)为什么电阻范围受限?

    这些是用于保护器件的建议范围。 RTRIP 会为器件设置过流保护限制。

    我根据数据表运行了计算、对于3.3V 输出电压器件、I_OCP =~ 20.5A。  

    e2e.ti.com/.../R_5F00_TRIP_5F00_calc.xlsx

    Unknown 说:
    Q2)使用此范围之外的值时会出现什么症状?

    如果 Rtrip 设置高于范围、器件最终将钳位到大约65-70k 的最大值(按该主题( +) TPS548A20:Rtrip 设置问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

    Rtrip = 68.1k、这会将其设置为大约最大 OCP 限制。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的回复。

    因此、使用超出客户 Rtip 建议范围的电阻值是否可以接受? 还是应在建议的范围内进行更改?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    如果 Rtrip 超过建议范围、器件应钳位到最大 OCP 设置。

    为了安全起见、我建议将其设置为49k 到65k 之间。 这会使其接近最大 I_OCP、但不会超过该值。

    由于3.3V 电压轨的 I_out_max 仅为5.8A (没有高于此值的瞬态电压?) 15A OCP 应该有足够的裕度。

    谢谢。

    约瑟夫

    如果问题得到解决,请单击"此问题已解决"-谢谢!"