您好!
我的客户在他们设计的 TPS548A20的下面链接中遇到了问题。
最近、他们在 Rtrip 电阻器数据表中发现了以下建议。

他们设计的 TPS548A20超出此范围、使用的是68.1K (R2093)。
Q1)为何电阻范围受限?
Q2)使用此范围之外的值时会出现什么症状?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
JH 您好、
Unknown 说:q1)为什么电阻范围受限?
这些是用于保护器件的建议范围。 RTRIP 会为器件设置过流保护限制。
我根据数据表运行了计算、对于3.3V 输出电压器件、I_OCP =~ 20.5A。
e2e.ti.com/.../R_5F00_TRIP_5F00_calc.xlsx
Unknown 说:Q2)使用此范围之外的值时会出现什么症状?
如果 Rtrip 设置高于范围、器件最终将钳位到大约65-70k 的最大值(按该主题( +) TPS548A20:Rtrip 设置问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)
Rtrip = 68.1k、这会将其设置为大约最大 OCP 限制。
请告诉我这是否解答了您的问题。
谢谢。
约瑟夫
您好、JH:
如果 Rtrip 超过建议范围、器件应钳位到最大 OCP 设置。
为了安全起见、我建议将其设置为49k 到65k 之间。 这会使其接近最大 I_OCP、但不会超过该值。
由于3.3V 电压轨的 I_out_max 仅为5.8A (没有高于此值的瞬态电压?) 15A OCP 应该有足够的裕度。
谢谢。
约瑟夫
如果问题得到解决,请单击"此问题已解决"-谢谢!"