This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IMON 和 SHDN 基准电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257496/tps2660-imon-and-shdn-reference-voltage

器件型号:TPS2660

您好!

在 TPS2660X 上、数据表指定了 SHDN 引脚 V (SHUTF)电压。 我理解它们的含义。

V (SHUTF)电压是相对于 RTN 还是相对于 GND?  我可以看到开发中的 该引脚以 GND 为基准、但我想进行检查。

同样、IMON 电压-是否以 RTN 为基准? 例如、如果我想将其连接到微控制器 ADC、它的"0V"基准是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    所有这些引脚以器件 RTN 引脚为基准。 在正常运行期间、RTN 和 GND 短接。 仅在输入 RTN 和 GND 断开反极性期间。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你。