请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 您好!
在 TPS2660X 上、数据表指定了 SHDN 引脚 V (SHUTF)电压。 我理解它们的含义。
V (SHUTF)电压是相对于 RTN 还是相对于 GND? 我可以看到开发中的 该引脚以 GND 为基准、但我想进行检查。
同样、IMON 电压-是否以 RTN 为基准? 例如、如果我想将其连接到微控制器 ADC、它的"0V"基准是什么?
谢谢你。