尊敬的
问题1:
我在低侧驱动 BMS 系统中使用了 BS76952。 所使用的 DDSG 和 DCHG。 (DDSG 和 DCHG 寄存器为0XA2)
但是,当我完成寄存器映射的配置并退出配置模式(通过 cmd 0x0092 )时,在 DDSG 引脚上检测到一个小脉冲,大约是 8us。
我不知道为什么会产生脉冲。 我犯了个错误?
注:
FETOptions 0x9308 设置为0x2D
问题2:
在将 PCB 连接到电芯后、但 MCU 未启动。 BQ76952的工作模式是什么、功耗压缩如何? 我现在测试1mA 电流。 我们是否能够切断电流?
希望 回复!