This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:当我使用 DDSG 和 DCHG 作为低侧驱动器引脚时。 我在完成配置并退出配置模式时在 DDSG 引脚上发现了一个很小的脉冲。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253940/bq76952-when-i-used-ddsg-and-dchg-as-the-low-side-driver-pin-i-found-l-tiny-pulse-on-ddsg-pin-when-i-finish-the-config-and-exit-config-mode

器件型号:BQ76952

尊敬的

问题1:

 我在低侧驱动 BMS 系统中使用了 BS76952。  所使用的 DDSG 和 DCHG。    (DDSG 和 DCHG 寄存器为0XA2)   

但是,当我完成寄存器映射的配置并退出配置模式(通过 cmd 0x0092 )时,在 DDSG 引脚上检测到一个小脉冲,大约是 8us。  

我不知道为什么会产生脉冲。   我犯了个错误?

注:

FETOptions 0x9308    设置为0x2D

问题2:

在将 PCB 连接到电芯后、但 MCU 未启动。  BQ76952的工作模式是什么、功耗压缩如何?  我现在测试1mA 电流。  我们是否能够切断电流?  

希望 回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinrui:

    针对您的问题:

    1. 请查看此主题、其中似乎有其他用户发现了此现象: BQ76952:在配置时提供 DDSG 和 DCHG 高电平输出-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    2. 有关不同工作模式下的功耗和电流、请参阅 数据表中的第7.5节"电源电流" 、链接此处:适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 BQ76952 3节至16节串联高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 B)(TI.com)。  如果 BQ76952电源电流明显高于预期、则可能需要检查原理图以找到潜在的泄漏电流区域。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  对于第一个问题,我已经研究了链路源, 但在这种情况下,没有关于这个问题的最终解决方案。  这似乎是 芯片的问题。  两年前就出现了这种情况。 我们能对这种现象有新的解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinrui:

    我认为 DDSG 和 DCHG 脉冲的这种行为是该器件的特征。  如果此脉冲不会导致任何系统错误或故障、请忽略它。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    虽然没有任何误差或故障、但 脉冲行为是否会在系统级别造成任何风险? 您是否曾在其他客户中遇到过同样的问题? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    安德里亚目前不在办公室、但明天会回来。 她应该能够回答您的问题。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    根据共享的 DDSG 寄存器配置、DDSG 引脚将处于低电平有效、这意味着当禁用 DSG 时、它将处于低电平。  这意味着来自 DDSG 引脚的高电平信号 将被解释为正在启用 DSG 引脚。

    话虽如此、此脉冲非常短暂、仅在进入配置模式后发生、因此应该很容易忽略。  只要将系统配置为忽略此瞬时高信号,就不会导致任何重大问题。

    此致!

    安德里亚