This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LP5562问题

Guru**** 2434620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257138/lp5562-questions-of-lp5562

器件型号:LP5562

尊敬的团队:

我可以问、当 LP5562的 I2C 时钟以100kHz 的频率运行时、
SDA 和 SCL 的上升时间/下降时间是否可以参考 UM10204标准模式规范?

https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

例如:
1. SCL\SDA 测量结果的上升时间为56ns < 1000ns -符合标准模式标准
2. SCL\SDA 测量结果下降时间为0.9ns < 300ns -符合标准模式标准

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    根据我的经验、如果该器件可以支持400kHz I2C 时钟、那么它也可以支持100kHz I2C 时钟。 当然、我会稍后在 EVM 上验证它并尽快答复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我已经在 EVM 上验证了它、 LP5562的 I2C 时钟可以在100kHz 下工作。

    杰瑞德·贝