请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 尊敬的团队:
我可以问、当 LP5562的 I2C 时钟以100kHz 的频率运行时、
SDA 和 SCL 的上升时间/下降时间是否可以参考 UM10204标准模式规范?
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
例如:
1. SCL\SDA 测量结果的上升时间为56ns < 1000ns -符合标准模式标准
2. SCL\SDA 测量结果下降时间为0.9ns < 300ns -符合标准模式标准

非常感谢。
吉米