This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:组件在 PG 引脚上烧毁和注入危险电压

Guru**** 2550840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249353/tps25946-component-blowing-up-and-injecting-dangerous-voltages-on-pg-pin

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件: TPS25947

您好!  

我正在执行一个需要保护输入并在两个12V 电源之间执行一定电源 OR-ing 的项目。 为此、我使用的是  TPS259461ARPWR、它为我提供了反向电流保护、UVP、OVP、OCP 等、这正是我所需要的。

问题是、只要输入端的电压保持稳定、它就可以工作。 如果接线错误会导致12V 输入间歇性重新连接、理想二极管会释放魔法般的烟雾并释放 PG 引脚上的近12V 电压(这会烧毁其连接的微控制器...)。

在尝试多次重现问题后、我得出结论、组件在上电时出现了问题。 我用热像仪看了看,发现组件在不到200毫秒的时间内升温到>30°C,然后在通电后又回到了环境温度。 热像仪出现的速度太快、以至于我看不到它是否高于该速度、但在进行间歇性断开连接时、我想耗散这么多功率的器件会爆炸。

我曾尝试移除 dVdT 电容器以将压摆率增加到其最大值、但温度尖峰仍然发生。  

我在原理图上有什么问题吗? 可能是地点/路由问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    对于 ORing、建议使用 TPS25947、因为它始终具有反向电流阻断功能。 TPS25946在器件关断时提供反向电流阻断。

    关于故障:

    1.您的意思是设备物理损坏? 您可以共享图像吗?

    2.在器件上电过程中会发生功耗,这会导致管壳温度升高,这是没有问题的。  

    3.电源与电子保险丝 VIN 之间是否有长导线? 由于存在振铃、VIN 可能会跳至高于器件的绝对最大值28V 并导致电气过应力损坏。

    4.您是否能够重新创建失败?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们使用 TPS25946主要是由于组件可用性的原因。

    1.设备没有明显损坏:在~10次故障中,只有一个热到足以烧毁它焊接的轨道。 其中一个转换器在进入后还在工作、但确实很烫(200mA 负载时为~80C)、另一个转换器在 PG / FLT 引脚上注入~7V 电压、另一个转换器只是死机了、未执行任何操作。 其他拓扑会发热很多而不会开启。

    2.接通电源时过热保护是否工作? 器件在没有保护的情况下发热、并且在保护仍然关闭的情况下可能导致过热、这是否是个问题?

    3.4.故障发生在几个不同的条件:

      -当我拿起一根电线(最小的可能是~10厘米电源),我拧下连接器,使一个非常糟糕的连接

      -当我打开和关闭多次,并非常快速(>10-50Hz)电源输入

    使用示波器时、当器件发生烧写时、我看不到任何过冲(使用200MHz 探针和接地弹簧进行探测)

    谢谢。

    改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    当电源线连接到电子保险丝 VIN 但 GND 线未连接到电子保险丝 GND 时、是否会出现这种情况?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    GND 线直接连接到 eFuse GND (无中间元件、小于5mm 的引线和大量过孔连接到一个大接地层)、我从未尝试过移除 GND 线、因此从未发生过。 我是否应该尝试查看其行为是否有所不同?

    谢谢。
    改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    是的、请尝试这样做。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    该行为是类似的。

    谢谢。
    改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    您是说通过使接地浮动来复制失败?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    是的、我也可以通过部分旋松接地线来炸制芯片

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    然后,有可能发生这种情况时测试. 请确保所有连接均干净且完好。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我放置这个特定芯片的主要原因之一是、它还应该是过压/欠压/过流/欠流保护。 如果此设备在客户快速插拔时崩溃、他们将不会看到这是他们一方的问题、而是因为我的设备功能不正常。 难道没有办法避免这种情况吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaizen:

    目前我没有解决方案。 我来详细讨论一下。 但我意识到、在您的实际测试中、您的接地线完好无损、但只有 VIN 线连接断开?

    此致

    G·库纳尔