主题中讨论的其他器件: TPS25947
您好!
我正在执行一个需要保护输入并在两个12V 电源之间执行一定电源 OR-ing 的项目。 为此、我使用的是 TPS259461ARPWR、它为我提供了反向电流保护、UVP、OVP、OCP 等、这正是我所需要的。
问题是、只要输入端的电压保持稳定、它就可以工作。 如果接线错误会导致12V 输入间歇性重新连接、理想二极管会释放魔法般的烟雾并释放 PG 引脚上的近12V 电压(这会烧毁其连接的微控制器...)。
在尝试多次重现问题后、我得出结论、组件在上电时出现了问题。 我用热像仪看了看,发现组件在不到200毫秒的时间内升温到>30°C,然后在通电后又回到了环境温度。 热像仪出现的速度太快、以至于我看不到它是否高于该速度、但在进行间歇性断开连接时、我想耗散这么多功率的器件会爆炸。
我曾尝试移除 dVdT 电容器以将压摆率增加到其最大值、但温度尖峰仍然发生。
我在原理图上有什么问题吗? 可能是地点/路由问题吗?
谢谢。