This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:电路设计

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256582/tlc6c5712-q1-circuit-design

器件型号:TLC6C5712-Q1

大家好、

我正在使用 TLC6C5712-Q1和 LW T6SH.CB-CZEY-FK0PM0-Z664-50-R18-Z 进行原理图电路设计(If=LED 50mA @ Vf = 2、9V)。 如果我使用5V 电源为 LED 加电、能否将 LED 直接连接到输出? 因为输出电压将为0、75V。 如果我未连接任何电阻器、那么电路是否能够在安全运行的条件下工作?

另一方面、如果我想连接相同的 LED、但具有静态电流(例如:70mA).. 应该进行相同的连接吗? 情况下会怎么样? 我的想法是使用点校正功能更改亮度、从而改变电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    1) 1)是的、LED 可以直接连接到输出。 您的意思是"输出电压将为0.75V"?

    根据数据表、建议输出电压介于0.5V~7V 之间。

    2) 2)是的、您可以通过 PWM 调光或点校正功能设置不同的输出电流、但在这种情况下、全局电流基准(7.3.4.1)应遵循最大输出电流的变化。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailee、感谢您的回答、

    这是数据表的参考内容:

    我想电压会通过电流消耗进行调节、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicolas、

    由于该器件是恒流阱器件、因此 Vo 或 LED 负载的变化不会影响正常运行条件下的输出电流。

    0.75V 是每个通道的输出电流-50mA 的最大压降电压。

    如果要将输出电流设置为50mA、建议将 Vo 保持在0.75V 以上。

    Br、

    海利。