大家好、
我正在使用 TLC6C5712-Q1和 LW T6SH.CB-CZEY-FK0PM0-Z664-50-R18-Z 进行原理图电路设计(If=LED 50mA @ Vf = 2、9V)。 如果我使用5V 电源为 LED 加电、能否将 LED 直接连接到输出? 因为输出电压将为0、75V。 如果我未连接任何电阻器、那么电路是否能够在安全运行的条件下工作?
另一方面、如果我想连接相同的 LED、但具有静态电流(例如:70mA).. 应该进行相同的连接吗? 情况下会怎么样? 我的想法是使用点校正功能更改亮度、从而改变电流。