This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:IsSleep 的最大值

Guru**** 2813195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256788/bq27z561-the-max-value-of-isleep

器件型号:BQ27Z561

大家好、

您能否共享 IsSleep 的最大值?  为什么这里只提供了典型值、是因为最大值发生了很大变化吗? 如果是、变化的范围是什么? 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能对此提供帮助吗? 因为我们的客户需要该值来进行器件管理和报告。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    在睡眠模式下、电量监测计每20秒唤醒一次(我在这里可能没有确切的数字)并执行计算。 此时存在峰值消耗。 根据是否执行仿真、峰值本身会发生变化、峰值的总时间会发生变化。 因此、提供峰值数既不实用、也用处不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的回复!