This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:I2Cm 通信故障排除

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256261/tps25750-troubleshooting-of-i2cm-communication

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

大家好、支持团队。

我们的客户遇到 I2C 通信问题。

BQ25792的状态通过 TPS25750由 MCU 进行监控。

MCU 和 TPS25750之间的 I2C 通信(I2C)没有问题、但存在一个事件、即 TPS25750和 BQ25792 (SDA 固定 H 电平、SCL 固定 L 电平)之间的 I2C 线路(I2Cm)上停止通信。 正弦波。

您是否有关于此类情况发生的原因的任何信息?

另外、是否可以从 MCU 将 I2Cm 线路复位? 如果可能、请告诉我如何操作。

PS。 我看着她的眼睛。 我的问题与它有什么关系吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234547/tps25750-i2c-line-held-low-after-charger-write-command/4665695?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750%2520%2520I2CM#4665695

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您添加额外的帖子。  当 I2C 时钟从 BQ 器件保持低电平(时钟延展)时、您能否在事件之前确认 I2C 通信是什么?  在您附加的主题中、问题是尝试访问 BQ 器件上不存在的寄存器地址。  您能确认地址是否正确吗?

    谢谢。此致、
    克里斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris-san

    感谢您的回答。

    我会向我们的客户确认。

    您能否也回答以下问题。

    "此外、是否可以从 MCU 复位 I2Cm 线路?"

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      可以 如此处所述复位 TPS25750。  如果您需要复位 BQ 器件以使 SCL 线被释放、那么我建议向 BQ 器件团队发布另一个问题。

    此致、

    克里斯