Other Parts Discussed in Thread: TLV703
团队、您好!
我计划 在我们的一个项目中使用 LDO TLV70333DBVR。
该输入是3.6V 一次电池。
我需要的输出为3V、电流为100mA (负载为 MCU)。
电池的最低电压为1.65V、我们的 MCU 可在低至1.6V 的电压下运行。
如果电池电压降至低于 LDO 的3V 固定输出电压的电压、会发生什么情况?
LDO 的 UVLO 似乎是1.9V。
当输入电压介于2V 和3.22V (输出电压+压降)之间时、LDO 输出端的电压将是多少?
一般来说、当负载的输入电压低于其额定输出电压时、LDO 的行为是怎样的?
从应用手册(链接)可以看出、LDO 似乎处于压差区域。
正在寻找您的回复。