This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV703:采用 TLV70333DBVR 进行设计

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV703
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256111/tlv703-designing-with-tlv70333dbvr

器件型号:TLV703

团队、您好!
我计划 在我们的一个项目中使用 LDO TLV70333DBVR。
该输入是3.6V 一次电池。
我需要的输出为3V、电流为100mA (负载为 MCU)。
电池的最低电压为1.65V、我们的 MCU 可在低至1.6V 的电压下运行。
如果电池电压降至低于 LDO 的3V 固定输出电压的电压、会发生什么情况?
LDO 的 UVLO 似乎是1.9V。
当输入电压介于2V 和3.22V (输出电压+压降)之间时、LDO 输出端的电压将是多少?
一般来说、当负载的输入电压低于其额定输出电压时、LDO 的行为是怎样的?
从应用手册(链接)可以看出、LDO 似乎处于压差区域。


正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    一旦 LDO 的输入降至 VOUT + VDO 以下、器件就会处于压降状态、不再对输出进行稳压。 对于 TLV703、在满负载时的最大压降为375mV、因此一旦电池降至大约3.6V - 375mV = 3.225V、LDO 就处于压降状态、不再进行调节。 在这种情况下、输出将跟随输入减去压降电压。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    感谢您的答复。
    如前所述、我们的负载是 MCU、不同时间消耗的电流会不同。
    MCU 和其他器件可在低至1.6V 的电压下运行。
    我希望即使输入电压小于 3.6V - 375mV = 3.225V、LDO 也能向负载提供电流。 直到达到 UVLO。
    请更正我的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    是的、该器件在压降状态下仍会向负载提供电流。 但是、当不处于稳压状态时、LDO 没有任何 PSRR、瞬态性能可能会下降很多。

    此致、

    尼克