This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:用于关闭器件的 VON 电压阈值和容差

Guru**** 2514985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256689/tps22965-q1-von-voltage-threshold-and-tolerance-to-turn-device-off

器件型号:TPS22965-Q1

大家好、

您能否说明一下、要关断器件、Von 引脚处的电压电平和容差需要是多少?

我仅看到基于图7-11的导通阈值、但不了解关断阈值是什么或导通和关断之间的迟滞是什么(如果有的话?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅 数据表第4页显示的表7.3、如下所示。 ON 在最低1.2V 时将从关闭切换为打开、在最高0.5V < VBIAS < 5.5V 时将从打开切换为关闭。

    这可以回答您的问题吗?

    谢谢。

    帕特里克