请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965-Q1 大家好、
您能否说明一下、要关断器件、Von 引脚处的电压电平和容差需要是多少?
我仅看到基于图7-11的导通阈值、但不了解关断阈值是什么或导通和关断之间的迟滞是什么(如果有的话?)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否说明一下、要关断器件、Von 引脚处的电压电平和容差需要是多少?
我仅看到基于图7-11的导通阈值、但不了解关断阈值是什么或导通和关断之间的迟滞是什么(如果有的话?)

尊敬的 David:
请参阅 数据表第4页显示的表7.3、如下所示。 ON 在最低1.2V 时将从关闭切换为打开、在最高0.5V < VBIAS < 5.5V 时将从打开切换为关闭。

这可以回答您的问题吗?
谢谢。
帕特里克