e2e.ti.com/.../TPS26631-Overcurrent-survey-test.pdf
对于 TPS26631 IC、使用随附文档中的电路检查过流运行情况。
执行此操作时、我希望它的行为与数据表
这是一个不同的动作。
具体来说、当发生过流时、FLT_N 信号会变为低电平。
我希望它能继续
如随附的波形图"电路图运行实验结果"所示、
不是这样的。
我想请您提供有关原因的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../TPS26631-Overcurrent-survey-test.pdf
对于 TPS26631 IC、使用随附文档中的电路检查过流运行情况。
执行此操作时、我希望它的行为与数据表
这是一个不同的动作。
具体来说、当发生过流时、FLT_N 信号会变为低电平。
我希望它能继续
如随附的波形图"电路图运行实验结果"所示、
不是这样的。
我想请您提供有关原因的建议。
尊敬的 Kunal Goel:
很抱歉这么晚才回复。
我们将就您的确认与您联系。
1.您的测试条件是什么?
⇒我想在电路板上进行电流限制和故障响应测试。 请访问 TPS26631-Test.pdf
您是否施加9欧姆的 CR 负载?
⇒是的,在我的板上,电流限制电阻为9.1k Ω。
该值为2A 的电流限制。
我已将电子负载值设置为9欧姆。
这会限制电流。
我认为这次 FLT_N 的行为不同。
3.在多长时间内施加负载?
⇒5sec。
4.在 TPS26631中、FLT 在计时器持续25.5ms 后变为低电平、如果计时器到期后仍然存在过流。
⇒我知道。
5.您预计 FLT 会变为低电平,但不会变为低电平?
⇒我也预料到了、但 FLT_N 会变为低电平几微秒、然后重复
每500ms 或600ms
e2e.ti.com/.../TPS26631_2D00_Test.pdf
我想请您提供有关原因的建议。
最尊重
浩二