This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631PWPR

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254130/tps2663-tps26631pwpr

器件型号:TPS2663

e2e.ti.com/.../TPS26631-Overcurrent-survey-test.pdf

对于 TPS26631 IC、使用随附文档中的电路检查过流运行情况。
执行此操作时、我希望它的行为与数据表
这是一个不同的动作。
具体来说、当发生过流时、FLT_N 信号会变为低电平。
我希望它能继续
如随附的波形图"电路图运行实验结果"所示、
不是这样的。
我想请您提供有关原因的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    感谢您的联系。 我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    1.您的测试条件是什么?

    您是否施加9欧姆的 CR 负载?  

    3.在多长时间内施加负载?

    4.在 TPS26631中、FLT 在计时器持续25.5ms 后变为低电平、如果计时器到期后仍然存在过流。

    5.您预计 FLT 会变为低电平,但不会变为低电平?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    很抱歉这么晚才回复。

    我们将就您的确认与您联系。

    1.您的测试条件是什么?

    ⇒我想在电路板上进行电流限制和故障响应测试。 请访问 TPS26631-Test.pdf

    您是否施加9欧姆的 CR 负载?  

    ⇒是的,在我的板上,电流限制电阻为9.1k Ω。
    该值为2A 的电流限制。
    我已将电子负载值设置为9欧姆。
    这会限制电流。
    我认为这次 FLT_N 的行为不同。

    3.在多长时间内施加负载?

    ⇒5sec。

    4.在 TPS26631中、FLT 在计时器持续25.5ms 后变为低电平、如果计时器到期后仍然存在过流。

    ⇒我知道。

    5.您预计 FLT 会变为低电平,但不会变为低电平?

    ⇒我也预料到了、但 FLT_N 会变为低电平几微秒、然后重复
    每500ms 或600ms

    e2e.ti.com/.../TPS26631_2D00_Test.pdf

    我想请您提供有关原因的建议。

    最尊重

    浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    我们过去在进行电子保险丝电流限制评估时看到了电子负载的一些问题。 这可能是原因。 我建议尝试使用无源负载。

    也请分享 VIN 和电流波形也. 请也以1s/div 或2s/div 格式分享放大比例的波形。

    此致

    G·库纳尔