Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24600, BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ25672、BQ24610 、BQ24600
大家好!
我的一位客户正在寻找具有以下特性的 TI 电池充电器器件。
请你给我答复吗?
他们正在考虑 将 BQ25792用于新产品。
但他们知道 BQ25792在某些特性下具有比要求更高的性能。
他们不需要如此高的性能、还希望降低电池充电器器件成本。
它们的要求如下。
1.一个锂离子2节~4节电池充电器
2.充电电流>4A
3.最大输入电压>24V
4.控制拓扑:降压
5.总充电器成本(控制器+ FET)< BQ25792案例
6.不需要 OTG。
7.可设置 VSYSMIN
非常感谢您的答复。
此致、
和也。