This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:哪个器件的价格低于 BQ25792客户要求?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24600, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253155/bq25792-which-device-is-lower-price-than-bq25792-for-the-customer-requirments

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25672、BQ24610 、BQ24600

大家好!

我的一位客户正在寻找具有以下特性的 TI 电池充电器器件。
请你给我答复吗?

他们正在考虑 将 BQ25792用于新产品。
但他们知道 BQ25792在某些特性下具有比要求更高的性能。
他们不需要如此高的性能、还希望降低电池充电器器件成本。

它们的要求如下。

1.一个锂离子2节~4节电池充电器
2.充电电流>4A
3.最大输入电压>24V
4.控制拓扑:降压
5.总充电器成本(控制器+ FET)< BQ25792案例
6.不需要 OTG。
7.可设置 VSYSMIN

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很遗憾、我们没有具有上述功能的 NVDC 充电器(SYSMIN)。  BQ25672是 NVDC 可以提供3A 充电电流。  具有外部 FET 的 BQ24610可以提供4A、但没有 SysMin。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    我向客户介绍了这两款器件、尽管该器件不具有 VSYSMIN 功能、但他们首选 BQ24610。
    他们还对具有类似 功能的 BQ24600感兴趣。

    目前、他们有以下问题。
    请你给我答复吗?

    问:我认为 BQ24610与 BQ24600的功能相似。 但是、每千片器件的价格不同。
       为什么 BQ24610的价格高于  BQ24600?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    BQ24610具有额外的输入电流限制安全功能。

    此致、

    杰夫