This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:A0设置和固定的 EDV0、1、2

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255786/bq4050-the-setting-of-a0-and-fixed-edv0-1-2

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

大家好、

在使用 BQ4050时我有一些问题。 我可以获取 EMF、C0、C1、R0、R1、 T0、TC by GPC CEDV。

但我怎样才能得到 A0呢? 它是否会在300周期后自动更新?  

此外、我如何获得第一个值 EDV0、1、2、我应该根据我自己的数据输入该值、还是 GPC CEDV 在我提交数据后将返回该值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    您能指定您引用的标题为 A0的参数吗?

    固定 EDV 点适用于未补偿操作、如果您使用这些寄存器并禁用补偿、则您可以直接对其进行编程、如果您使用了固定 EDV、则无需执行 GPCCEDV 工具。 很显然、这将导致这些点的 RSOC 跳变增大、因为它们未得到补偿。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    A0是老化参数、可用于扩展 CEDV 以线性化电池老化的影响。

    对于 EDV 参数、 如果启用补偿、我只需将其保留下来、而无需写入原始数据、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    Age Factor 不会自动更新、它在数据闪存中设置并乘以 CEDV 补偿公式中的周期计数、以便通过老化电池进一步降低补偿电压(主要是因为电阻增大)。

    我不确定我是否理解、如果您希望启用补偿、则需要上传从 GPCCEDV 工具导出的所有数据。 如果您要使用没有补偿的固定 EDV 点、则只需更改 EDV 点、无需 GPCCEDV 工具。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢怀亚特!

    对于年龄因素、我想知道如何获得该值? 因为 GPC CEDV 不会返回该参数。 我们的客户是否应该执行300个周期并将日志数据发送给 BU 以获取此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    我们不为客户提供计算年龄因素值的方法。 如果他们有可以共享的300个电池周期数据、并且我们可以 使用这些数据作为参考、我可以向我们的算法团队核实我们能做些什么、但通常我们不会为客户计算该值。

    我们还需要所有 GPCCEDV 报告数据。

    此致、

    怀亚特·凯勒