This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:能否通过 I2C 单独对四个输出电压进行编程?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256790/tps65400-can-the-four-output-voltages-be-programmed-through-i2c-separately

器件型号:TPS65400

您好、专家!

数据表中说明、可通过反馈电阻器设置四路降压输出电压、并可通过 I2C 调整基准电压。 我的问题是、4个降压稳压器的基准电压是否可单独通过 I2V 进行编程? 或者4个降压稳压器的 VREF 相同?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John!

    智能功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    "谢谢你!

    约翰