This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540B:热降级特性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS54540B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254915/tps54540b-thermal-degradation-characteristics

器件型号:TPS54540B
主题中讨论的其他器件:LMR14050

您好!

 TPS54540B 和 LMR14050的安全工作区是多少? 这些 IC 是否能够提供25W 输出功率@80°C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogini:

    热性能取决于 PCB。 我们建议使用我们的 webench 工具进行设计: webench.ti.com/.../switching-regulator。  请确保 输入80°C 以了解环境温度。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入为32V DC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 webench。 但我无法获得相对于 Vin 的 Iout 与环境温度间的关系图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogini:

    请单击图表>查看更多图表>选择 IC Tj

    这是 80°C 处32V 输入电压和25W 输出电压下的 TPS54540B 的示例

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!