大家好、
在使用1%热敏电阻的情况下、TPS76942的温度容差是多少。 我需要考虑哪种因素(内部电阻、ADC 失调电压、热敏电阻容差 等)
谢谢。
太棒了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shoo:
啊好的、感谢您澄清一下。 根据适用于 BQ76942的 TRM 第4.8节、内部电阻不应该是问题、内部上拉电阻器在工厂生产期间分别进行测量、然后输入到寄存器中、以考虑内部差异。 ADC 偏移不应该是个问题、因为每个热敏电阻引脚都有自己的温度偏移寄存器( Calibration:Temperature:x Temp Offset )以允许用户针对差异进行调整。 这可用于处理电阻的小偏差。
但是、如果需要尽可能精确的值、TI 确实会在其 网站上提供热系数校准工具。通过插入一组与热敏电阻温度和电阻相关的值、它将产生适当的系数、以更好地匹配热敏电阻的准确值。 也就是说、1%的误差不应该给整体温度测量带来太大的问题。 您可以摆脱为每个热敏电阻设置偏移而只能这样做的做法。 例如、TI TRM 中引用的推荐热敏电阻103AT-2的容差也为1%、但它不会导致任何主要问题。
此致!
A·内德尔费尔德