This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:热敏电阻的精度容差

Guru**** 2541980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255697/bq76942-thermistor-precision-tolerence

器件型号:BQ76942

大家好、

在使用1%热敏电阻的情况下、TPS76942的温度容差是多少。 我需要考虑哪种因素(内部电阻、ADC 失调电压、热敏电阻容差 等)

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo:

    我有一个简短的问题、即根据您的帖子、您指的是哪一部分。 您是询问标题中提及的 BQ76942、还是邮件正文中提及的 TSP76942? 我想确保我的回答正确。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asher

    抱歉 、我是指 BQ76942。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo:

    啊好的、感谢您澄清一下。 根据适用于 BQ76942的 TRM 第4.8节、内部电阻不应该是问题、内部上拉电阻器在工厂生产期间分别进行测量、然后输入到寄存器中、以考虑内部差异。 ADC 偏移不应该是个问题、因为每个热敏电阻引脚都有自己的温度偏移寄存器( Calibration:Temperature:x Temp Offset )以允许用户针对差异进行调整。 这可用于处理电阻的小偏差。

    但是、如果需要尽可能精确的值、TI 确实会在其 网站上提供热系数校准工具。通过插入一组与热敏电阻温度和电阻相关的值、它将产生适当的系数、以更好地匹配热敏电阻的准确值。 也就是说、1%的误差不应该给整体温度测量带来太大的问题。 您可以摆脱为每个热敏电阻设置偏移而只能这样做的做法。 例如、TI TRM 中引用的推荐热敏电阻103AT-2的容差也为1%、但它不会导致任何主要问题。

    此致!
    A·内德尔费尔德