请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 您好、TI!
当电池进入 BMS 时、我无法将充电电流寄存器设置为涓流充电值;它立即恢复为零。
我要使用的恢复策略是将 MaxChargeVoltage 设置为电池的标称电压(4节 LiFePO4为12.8V)、并 设置 ChargeCurrent 以进行涓流充电(128mA)、以便向电池端子施加电压。 但是、当它无法读取电池电压时、ChargeCurrent 寄存器立即复位为0、从而断开电池与标称充电电压的连接。
我如何强制充电电流寄存器保存它的值?
此致、
亚伦